This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何检索 PLC 接收的消息以与 CC3200通信

Guru**** 2340370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587428/how-to-retrieve-message-received-by-plc-to-communicate-with-cc3200

器件型号:TMDSPLCKIT-V3

我正在使用两个 PLC 板、并从主机向其中一个 PLC 发送消息、并通过第二个 PLC 板接收消息

现在、我想使用此消息并使用 CC3200控制 LED

我能否获得有关如何检索第二个 PLC 接收到的此消息并将其发送到 CC3200以控制 LED 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomala、

    可用的 PLC 代码是黑盒软件-因此通信协议是固定的并且是通过 UART 提供的。  

    因此、在器件端、您需要让 CC3200使用与 GUI 用于与调制解调器通信的相同 UART 协议进行通信、从而将 PLC 调制解调器套件连接到 CC3200。  

    主机消息文档和零配置 GUI 文档提供了有关所使用的 UART 协议和命令集的一些信息。 您还可以查看 Zero Configuration GUI 内的 Log (日志)(连同示波器)以了解正在发送的内容。


    谢谢、
    Brett