This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:TMS320F2812

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588534/ccs-tms320f2812-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想将 xds100v3与 CCS v7一起使用,但有一个问题:CCStudio dosnt 识别仿真器。

 计算机管理器中将显示此消息:

Windows 无法验证此设备所需驱动程序的数字签名。 最近的硬件或软件更改可能安装了一个签名不正确或损坏的文件,或者可能是来自未知来源的恶意软件。 (代码52)

可以帮帮我吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否共享设备管理器 USB 部分的屏幕截图?

    此致、
    Gautam