This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:需要定位引脚和孔

Guru**** 2339430 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588223/launchxl-f28377s-need-positions-of-the-pins-and-holes

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

我对您的产品有疑问、键入号码:LAUNCHXL-F28377S。 目前、我是电气工程的学生、正在从事与此产品相关的项目。

我的任务是开发配备 LCD、旋转编码器和两个同轴电缆连接器的器件、并可用于 LAUNCHXL F28377S A 板。 不幸的是、我将引脚和空穴的位置带到了经验中不存在的位置。 现在、我想问是否可以与我分享这些信息。

我希望你能帮助我。

此致

L.克莱门茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在寻找原理图/布局? 如果是、您需要下载 controlSUITE 并导航至:C:\ti\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28377S\HwDevPkg

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    我能从它读取质量以及销钉和钻头的位置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以很好地完成。