This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:LIN 模块 UART 的最大波特率

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588199/tms320f280049m-max-baud-rate-of-uart-by-lin-module

器件型号:TMS320F280049M

尊敬的香槟:

我向客户提出这一要求。

我们知道、LIN 的波特率仅高达20Kbps。

如果 LIN 被用作 UART 模式、那么最大波特率是否也被限制在20Kbps?

如果不是、它支持的最大波特率是多少?

我们通过 CLA 使用此 LIN/UART、因为 CLA 只能访问 LIN/UART、而不能访问 SCI。

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    LIN 规范的速率高达20Kbps、您答对了。 理论上、您可以设置 LIN 以更快或更慢的速率传输、这样就不会符合 LIN 标准。

    最大位速率为 SYSCLK/32。 根据此计算、从理论上讲、SCI 模式下 LIN 的最大波特率为3.125MHz。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    很好。
    感谢您的确认。

    韦恩