This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:将 PWM 输出用作数模转换器示例代码

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587840/ccs-tms320f28069-using-pwm-output-as-a-digital-to-analog-converter-example-code

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我找到了一个文档: spraa88a.pdf - 在 TMS320F280x 数字信号控制器上使用 PWM 输出作为数模转换器

但我找不到本文档中提到的 PWM/DAC 示例代码。

有人可以向我发送该链接吗? 或它包含在何处?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    [引用用户="Wang Ning]]是否有人可以向我发送链接? 或它包含在何处?

    您可以在此处找到相同的内容:C:\ti\controlSUITE\development_kits\F28069 controlSTICK

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意代码很难找到。  如果您在 SPRAA88上搜索、则会得到.pdf、而不是代码。

    请访问 :http://www.ti.com/mcu/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?sectionId=96&tabId=1502&literatureNumber=spraa88a&docCategoryId=1&familyId=1414

    代码 位于 相关文件下载中。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、David、我尝试了链接、但只打开一个空白页面、没有发生任何情况。 您确定是链接吗? 或者我会认为这可能是我的网络问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wang Ning]David、抱歉、我尝试了链接、但只打开一个空白页面、没有发生任何情况。 您确定是链接吗? 或者我会认为这可能是我的网络问题。

    [/报价]

    我认为这一定是您的网络问题。  该链接对我有效。

    我已将代码.zip 文件附加到该 post.e2e.ti.com/.../spraa88a.zip

    此致、

    David