This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588020/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想运行我在28379D 中的 F28335上运行的代码。 我创建了包含所有必需文件的项目。。。。。。但它显示错误。  

"您必须在项目属性中定义 CPU1或 CPU2。 否则、头文件中的偏移将不准确"

有人能帮我配置 F28379D 中的内核吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayyappa、

    我建议您从 controlSUITE 中针对您的器件的一些示例开始。 将双核示例工程导入 CCS 并进行编译。  安装 controlSUITE 后、您应该会在此目录中看到示例。 (C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_Examples_Dual)

    右键点击工程并浏览工程设置。

    CPU1和 CPU2是来自工程设置的预定义符号。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Santosh Athuru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我的做法就像你所说的那样。 但我的问题是、我在选择内核后创建了新项目。 除了我们对 F28335 DSP 所做的工作外、您能告诉我在项目设置中必须包含哪些额外文件、搜索路径、头文件吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="yedida ayappa rudasimha"]我做的就像你所说的那样。 但我的问题是、我在选择内核后创建了新项目。 除了我们对 F28335 DSP 所做的工作外、您能告诉我在项目设置中必须包含哪些额外文件、搜索路径、头文件吗?

    创建一个新的空白项目、然后再进行构建可能会非常乏味。 相反、工程师所做的是从 controlSUITE 中导入相关示例并在此基础上构建项目。 在这里、所有头文件、源文件、链接器文件都已链接到工程!

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 e2e.ti.com/.../418845 、了解有关如何迁移的一些不错的回答...