This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:C28x 的崩溃转储分析?

Guru**** 2343090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587204/ccs-tms320f28377d-crash-dump-analysis-for-c28x

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我需要在我们的 F28377D 设计中生成和分析崩溃转储。

我在上阅读了"Crash Dump Analysis"页面  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Crash_Dump_Analysis 

我正在考虑使用 CCS 和/或 DSS 从我们的系统导出崩溃转储数据以进行离线分析。

但我在"DSS 中的高级崩溃转储分析"下的句子中进行了以下操作:

"目前、此函数仅适用于 C6000和 ARM 目标。 仅支持 DWARF 调试信息、不支持 STABS。 使用 TI 编译器时、精度稍高、但不是必需的。"

我知道编写维基文章的 CCS 5.1是最新的、所以我的问题是:

对于使用 CCS 5.5、C/C++ 6.2.11及更高版本的 DSP 系列、DSS 和 CSS 崩溃转储分析工具现在是否可用并得到全面支持?

TIA、

PhA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己没有使用过这个功能、但我做了一些检查。 6.2.x C28x 编译器会生成 DWARF 调试信息。 一般分析脚本将正常工作。 有关高级堆栈分析的部分包含有关 C6000和 ARM 的注释。 这仍然是准确的、因为该特定功能仅适用于 C6000和 ARM。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、John。
    我想我可以继续!