This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2015年控制理论研讨会的 PPT 材料

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587694/ppt-material-of-control-theory-seminar-in-2015

Richard Poley 专家、您好  

我将 从 "控制理论研讨会"的视频中学习一些知识。但 我在2015年找不到 PPT 材料、 我在2012年只获得了 PPT 材料。它们之间存在一些差异。

我想知道  2015年可以从何处下载 PPT 材料? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好!

    很遗憾我无法发布 PPT 文件。  但是、如果您通过电子邮件联系我、请发送电子邮件至:ctseminars@gmail.com

    我很高兴向您发送包含所有 PPT 幻灯片的2015年研讨会手册的 PDF 副本。  如果您需要、我还可以从教程中发送 Matlab 脚本。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Richard:

    感谢您在向想要学习和掌握控制理论的人分享知识时表现的善意。

    我将通过电子邮件与您联系、以接收您2015年研讨会手册的 PDF 副本。