This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:在启用引导跳转至闪存的情况下解锁 CSM

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587718/ccs-tms320f28335-unlock-csm-with-boot-jump-to-flash-enabled

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

在 F28335的"跳转至闪存"引导模式被启用时、是否有办法解锁 CSM (代码安全模块)?

我正在使用 XDS100 v2。

我尝试在以下位置使用该解决方案: https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/493016

启用"等待重置"、但它仍然不允许我连接到调试器。  

它一直提供"Error -1135 @ 0x0"、因为我猜它会在引导后立即锁定 JTAG。

当我使用"分支以检查引导模式"时、它可以解锁正常。  但是、我宁愿不对硬件执行任何操作。

当它甚至无法开始连接时、似乎无法"暂停连接上的目标"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    WIR 方法应该起作用。 或者、您是否能够在尝试连接到目标并在连接过程中将其释放之前保持-XRS 为低电平?