This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:ePWM 模块的数字比较(DC)是否会自动忽略输入 TRIPx 信号的下降沿?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587753/tms320f28075-does-digital-compare-dc-of-an-epwm-module-automatically-ignore-the-falling-edge-of-the-input-tripx-signal

器件型号:TMS320F28075

你(们)好。

       我刚刚被告知、ePWM 模块的数字比较(DC)不会受到其 TRIPx 输入信号下降沿的影响。 我绝对相信这是真的。 但我真的想知道在哪里可以找到说明这些细节的文件。  非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭园

    《技术参考手册》的第13.11节 介绍了数字比较子模块。 图13-48应该有所帮助。 数字比较 是电平敏感的。 跳闸信号被引入 DCTRIPSEL 中、然后根据 DCTRIPSEL 的配置、这些信号被传播到 DCxH 和 DCxL。  DCxEVT1/2 可 由 DCxH 和 DCxL 上的多个值触发、 具体取决于 TZDCSEL 的配置。

    查看图13-48、阅读上面提到的寄存器的寄存器说明、然后返回并回答您仍有的任何问题!

    希望这对您有所帮助、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    感谢您的说明。 我明白了。 再次感谢您!

    此致、

    彭园