This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:交流适配器插孔中中心引脚的直径是多少?

Guru**** 2339210 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587966/c2000-gang-what-is-the-diameter-of-the-center-pin-in-the-ac-adapter-jack

器件型号:C2000-GANG

您好!

交流适配器插孔的直径是多少?  

它将是2.1mm 或2.5mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    要获得此硬件的支持、我认为您需要联系制造商:
    support@elprotronic.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     C2000-GANG 内部直流连接器的 PN 为 KLDX-0202-A (Kycon)。 内销直径为2.0 mm。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

    KLDX-0202-A