This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:双向非隔离式降压/升压转换器

Guru**** 2579995 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587351/tms320f28035-bidirectional-non-isolated-buck-boost-converter

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我使用的是双向非隔离式降压/升压转换器。

为此、我将引用以下代码

C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_BUCKBOOST_BIDIR\v1_00_00_00\BuckBoostBiDir_F2803x

相关此产品我有一些疑问...

是否有任何计算表可用于电压和电流调节以及极点零点计算...?

以及如何计算以下值以及如何使用此。

参考文件:BuckBoostBiDir-Settings.h

#define C1_VAL                                       _IQ24 (0.041)

#define C2_VAL                                       _iQ24 (0.87)

#define C3_VAL                                       _iQ24 (0.982)

提前感谢..

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!

    [引用 user="Sameer WAGH"]是否有任何计算表可用于电压和电流调节以及极点零点计算...?

    您可以在此处找到增益工作表:C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_BUCKBOOST_BIDIR\v1_00_00_00\~Docs

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复...
    但我没有得到该值(C1_value、C2_value、C3_value)的计算方式。
    以及电压和电流调节工作表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据经验选择了 C1、C2、C3、这样、在驱动开环中的功率级时、增益为线性。

    有关检测增益、请参阅

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_BUCKBOOST_BIDIR\v1_00_00_00\~HWDevPkg\R1D