This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:是否有人可以将 pro&#39和 Con&#39与 TMS320F28069M &放大器、Infineon IRMCK099M (用于低成本 FOC 应用)进行比较?

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, TMS320F28026F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587947/tms320f28069m-can-anyone-compare-the-pro-s-and-con-s-to-the-tms320f28069m-the-infineon-irmck099m-for-low-cost-foc-application

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: TMS320F28026F

大家好

有人知道 TMS320F28069M 和 Infineon IRMCK099M 之间的直接比较吗?

我喜欢 instaspin 运动或 instaspin FOC 的想法、但硬件成本似乎要高得多。

我更喜欢这样的想法:我可以通过串行协议对所有设置和运行变量进行编程、这样我就可以直接通过 PIC 进行控制、而无需预先设置。 我以前没有使用过任何其他微控制器、因此我不愿意进行切换、因为这将增加开发时间。

谢谢

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格雷厄姆

    它们有很大的不同、因为 IR 本质上是一个固定功能 ASIC。  它将需要主机处理器在运行期间向其发送命令、因此请考虑这一点。  它更类似于智能栅极驱动器、没有栅极驱动器部分。  我们的 InstaSPIN 解决方案为您提供完全可编程的 MCU、因此您可以自己添加系统和主机功能。  两者都有优缺点。

     从无传感器的算法性能方面来看、InstaSPIN FAST 观测器明显更好、更稳定、更可靠。 我们已经在普通客户中看到过它。 更好的低速、在负载下、可更好地处理动态、具有飞行启动能力、并且在高速/过调制时明显更好。

    对于传感控制、我们的 InstaSPIN-MOTION 在我看来是无与伦比的、我们需要提供灵活性。 伺服系统对于固定功能方法而言过于复杂。

    除了 F28069M 之外、InstaSPIN 还具有更低的成本选项:TMS320F28026F、27F、52F、54F、52M、 54M、62F、68F、68M、69F

    但是的、它们是不同于 INF/IR 的器件类别。