This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027:TI 是否提供用于电机驱动的代码库?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027, ISO5852S, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587751/ccs-launchxl-f28027-does-ti-supply-code-library-for-motor-drive

器件型号:LAUNCHXL-F28027
主题中讨论的其他器件: ISO5852ScontrolSUITEMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 Piccolo 微控制器开发22kW PM 电机驱动器。  我即将开始使用 LAUNCHXL-F28027开发控制代码。  我的问题是: 我可以复制任何现有代码还是可以使用某些库、 或者我必须从头开始编写每个代码?

另一个与控制器无关的问题。  TI 提供了一款采用 ISO5852S 的 PM 电机驱动器 IGBT 参考设计。  是否有适用于此参考设计的评估板?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 拥有不同的产品、您可以在 controlSUITE 和 Motorware 中进行探索。 请下载这些开发套件/环境、并查看这两者的文档。 controlSUITE 中的方案是我们的梯形开源控制方法、Motorware 同时展示了无传感器和有传感器控制方案。 Motorware 无传感器驱动器依赖于 InstaSPIN、这是一个闭源库、因此、虽然我们有多个项目演示软件的不同功能、但不能更改基础无传感器估算器代码。

    肖恩