This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:TMS320F28027F 的最小功耗

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587931/ccs-tms320f28027-how-much-is-the-minimum-power-consumption-of-tms320f28027f

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

  TMS320F28027F 的最低功耗是多少?   将 Example_F2802xHaltWake 下载到 TMS320F28027F 中; 测得的电流为5mA。

采用  TPS54061的电源系统、24V 电源供电、 电流消耗为256uA。(无负载)

使用最小系统焊接整个电路板、并下载电路。 Runnng Example_F2802xHaltWake,电流消耗为5mA,然后唤醒 电流消耗 为10mA。

 TMS320F28027F 的最低功耗是多少? 我可以将其减小得更多吗?