This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:关于 TMS320F2810勘误表4.1.1

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587778/tms320f2810-about-tms320f2810-errata-4-1-1

器件型号:TMS320F2810
​您好!
下面是有关 TMS320F2810新勘误表(勘误表4.1.1)的问题。
1) 1)勘误表4.1.1的术语"罕见"。
"在大多数应用中、这种情况很少见或不存在。"
这是否意味着很少有器件会出现此问题、  
还是所有器件都可能存在这种计时问题?  
2) 2)在解释中、它有一个术语"嵌套中断"。
即使我们不使用嵌套中断、此勘误表也适用吗?
如果我们不在中断服务例程中启用中断、
我们是否可以假设此勘误表不适用?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    勘误表中指出、该问题可能出现在所有器件上、但其可能性非常低、因为它取决于多个不同中断之间的时序关系。

    如果您不使用嵌套中断、则不会出现此问题。 实际上、只有在同一 PIE 组中嵌套中断时才会发生这种情况、因此只要您不在 ISR 中更改组 PIEIER 寄存器、问题就不会发生。

    此致、

    Richard