This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:实验9场强减弱、如何关闭场强减弱和启动速度控制

Guru**** 2581535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585809/tms320f28027f-lab-9-field-weakening-how-to-turn-off-field-weakening-and-start-speed-control

器件型号:TMS320F28027F

实验9可以运行、但如果我想降低速度并关闭场强减弱、则速度始终为场强减弱速度。 无法减速。

我需要做什么?

如果我在清除磁场减弱标志之前使用以下代码、则速度可能会变慢、但总线电压将会过冲。

FW_setOutput (fwHandle、_IQ (0.0));

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不建议将 FW 输出设置为0、而是尝试降低速度和磁场减弱输出。 您是否添加了斜坡控制以尝试类似的操作?

    肖恩