This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InstaSPIN 无编码器控制能否覆盖在零速和极低速时不具有转子凸极的表面 PM 电机、从而预扣满扭矩?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587025/can-instaspin-encoderless-control-cover-surface-pm-motor-without-rotor-saliency-at-zero-speed-and-very-low-speed-withholding-full-torque

尊敬的所有人:  

我想评估 InstaSPIN 无编码控制是否能够在零速和极低速预扣满扭矩时控制表面 PM 电机而不具有转子凸极。

在 TI InstaSPIN 网页下面的"初始(零速)位置检测、低速位置检测、限制"部分中、InstaSPIN 似乎只能应用于具有"低速"内置凸极的电机。 但它可以使用高频注入方法检测所有表面 PM 电机类型(包括无凸极的电机)的转子"初始位置"。 我不知道我的理解是否正确。  

http://www.ti.com/ww/en/mcu/instaspin/instaspin-zero-and-slow-speed.shtml?DCMP=ep-mcu-c2x-gen&HQS=ipd  

我想对 InstaSPIN 的零速和低速无编码扭矩生产能力进行一些澄清。

感谢您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN 中的现有 IPD-HFI 仅支持具有凸极的 IPM、无传感器 FOC 算法很难在零速或与传感器 FOC 一样具有极低速度的满负载情况下运行电机。