This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:SCI 空闲模式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586942/ccs-tms320f28027f-sci-idle-mode

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 TMS320F28027F 通过空闲线路模式与 BQ76PL455 BMS IC 通信。 当我与 BMS IC 通信时、我只能向 IC 发送信号、但无法接收任何信号。 我连续能够使用空闲线模式在两个28027F 之间进行通信。 那么、这可能是什么可能的解决方案呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    病毒、

    您能否确认 BQ76PL455 BMS IC 正在发回数据? 您可以使用示波器进行检查。

    请告诉我这是否有帮助。

    Vince Rodriguez