This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:TMS320F28234

Guru**** 2909940 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587302/tms320f28234-tms320f28234

器件型号:TMS320F28234

TMS320F28234是否能够从内部源计时。 我目前使用的是外部30MHz 陶瓷谐振器、CTS PN:405C35F30M00000、效果很好。  我以150MHz 的频率运行 TMS320F28234。  我知道 Piccolo 处理器完全可以从内部时钟源计时。  是否有办法消除外部谐振器并以150MHz 运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    只需浏览用户指南中的5.2.1基于 PLL 的时钟模块。 我还要粘贴摘录:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    TMS320F2823x/2833x 系列没有片上时钟源。  您需要使用外部晶体、谐振器或时钟。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、o
    感谢您为我验证时钟源。 有很多数据可用于许多器件、我只是想验证我是否理解正确。


    谢谢、
    Kevin