This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:从12b 单端到16b 差分 ADC 的切换

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587330/tms320f28376s-switching-from-12b-singled-ended-to-16b-differential-adc

器件型号:TMS320F28376S

您好!

我的一位客户对 TMS320F28376SPTPT DSP 有疑问、我希望您能帮助我找到答案。

他们最初使用的 是具有单端配置的12位 ADC、但现在需要更高的分辨率、因此他们需要过渡到具有差分配置的16位 ADC。 我认为这需要一个以1.5V 为中心的奇怪的伪差分 ADC 输入电压。

您是否有一个应用手册或电路示例、用于生成所需电平以馈入 DSP 的16位 ADC 配置?  它们连接着我们需要馈入 DSP 的真正差分和单端模拟电压。

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    [引用 USER="Ryan.Bishop"]您是否有一个应用手册或电路示例、用于生成馈送到 DSP 的16位 ADC 配置所需的电平?

    恐怕还有任何有关差分传感的应用手册。 不过、您可以参考以下主题:

    至于应用示例、您只需通过谷歌搜索"将单端转换为差动 ADC 感应" 并了解相关要求。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    F2837x ADC 在16位模式下是全差动的。   共模电压必须在 VREFHI/2的+/-50mV 范围内。  

    请查看 Gautam 链接的信息。  如果您需要进一步的帮助、则可能需要在精密模拟论坛中发帖:  

    e2e.ti.com/.../

    他们应该能够为驱动全差分 ADC 提供器件和拓扑建议。