This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:F28069 ADC 接地和差分模式测量

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587341/ccs-tms320f28069-f28069-adc-grounding-and-differential-mode-measurement

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 F28069微控制器板来执行直流/直流电源转换器的 ADC。 微控制器使用模拟接地、我希望它测量的电压以电源接地为基准。 如果我这样做、ADC 节点上会出现很大的噪声。 我通过将微控制器的接地更改为电源接地而不是模拟接地来解决了这个问题。 但是、我认为这不是一个好主意、有时当我增加直流/直流转换器的电压时、CCS 会发出警告并断开微控制器(它通过 USB 连接到笔记本电脑)。  

在这种情况下、您是否会帮助提供一些有关如何正确设置微控制器以及如何准确测量不同接地信号的建议? F28069的 ADC 是否有差分模式测量?

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Liyao Wu"]在这种情况下、您是否能帮助提供一些有关如何正确设置微控制器以及如何准确测量不同接地信号的建议?

    让我分享一下我关注的内容、我的 controlCARD AGND (模拟地)和 DGND (数字地)中有2个 GND。 这2个接地通过一个0r 电阻器或铁氧体磁珠连接在一起。 同样、AGND 被连接至 PGND (电源接地)上的最低噪声点、例如 直流总线电容器负极。

    [报价用户="Liyao Wu"] F28069的 ADC 是否有差动模式测量?

    否、F28069没有差分模式 ADC。

    此致、

    Gautam