This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:添加 USB 通信

Guru**** 2583555 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586705/tms320f28377d-adding-usb-communications

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377ScontrolSUITEC2000WARE

大家好、从我在 TMS320F28377S/D 数据表中看到的内容来看、向处理器添加 USB 功能就像向 GPIO 引脚42和43添加 USB 连接器一样简单。 是这样吗?

感谢你能抽出时间、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、为了实际添加功能、这是正确的。

    但是、如果您尝试通过 USB 认证、则可能需要从主机连接 VBUS。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 是否有适用于 USB 接口的参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看控制卡设计。 它具有一个用于 USB 的 micro-USB 连接器。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎找不到28377D 或28379D 的控制卡原理图、但我在28377D 的技术参考中找到了 USB 接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    controlSUITE 和 C2000Ware 软件版本包中包含控制卡原理图。

    SAL