This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:tms320f28027一个接一个

Guru**** 2582665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/587019/tms320f28027-tms320f28027-dies-one-after-another

器件型号:TMS320F28027

大家好、

在我的定制板上、我使用具有48个引脚的 F28027、该引脚在上电后直接消失。 它消耗大约一安培、变得非常热。

我不知道为什么会发生这种情况、因为在我之前的38引脚版本的板上、一切都很好。

如果有人能告诉我为什么会发生这种情况、那就好了。 当有人需要任何原理图时、只需说。

让我感到困惑的是、在相应的 launchpad 原理图中、测试引脚接地、在数据表中、测试引脚必须保持未连接状态、引脚 x1和 x2也有点误导。 launchpad 未将其连接到任何设备、数据表中指出、如果不使用晶振 x1、则应紧固接地。

来自德国的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来您可能在某个地方有一个较短的时间。 我建议您发布原理图、以便其他人可以帮助您进行仔细检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以从电路板上取消对器件的配置、并开始仔细检查电路板电源和接地之间是否存在短路。

    您还正确地知道 LaunchPad 上的 TEST 引脚是否接地、但数据表中指出应断开连接。 我将进行一些研究、看看是否对器件运行有任何负面影响。 与 X1和 X2类似、是的、数据表指出、如果不使用它们、则应将其接地。 由于电路板上未组装外部晶振、因此这些引脚保持悬空、与数据表直接冲突。 您应在设计中遵循数据表建议。 我将记录这些错误、如果 F28027 LaunchPad 有更新、这些错误将得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我在将 uC 焊接到 PCB 之前检查了电路板、一切都很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己发现了错误。 我正在使用一个鹰牌库,在这个库中,VDD 和 VSS 引脚相互交换,因此 IC 被短接在里面,很快在这种酷刑之后死亡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的... 发生的情况。 很好,你发现了这个!

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很粗略、但我很高兴您能轻松找到问题。 祝下次修订顺利!