This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:了解 ePWM 信号的开始和结束

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586760/ccs-tms320f28335-knowing-the-starting-and-ending-of-epwm-signal

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在设计一个只能在 特定 PWM 信号导通时进行开关的系统。  

如所附的图中所示。  

我想使用 ePWM 1 ISR 创建 PWM 信号。 但我不确定如何启动和停止我的附加信号、以便它恰好在 ePWM 开启后启动。 现在、如果我假设附加信号通过 SCI 接口、如何将其与 ePWM 信号同步?

e2e.ti.com/.../0456.drawing.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    这两个信号都需要由您生成? 还是仅 ePWM 脉冲、而另一个脉冲作为激活/停用此 PWM 的输入?

    此致、
    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    现在、我假设我的 EPWM 信号是恒定的、即我在 CMPA 寄存器中指定了一个特定的值、并生成了这个 EPWM 信号。 但只有当 ePWM 信号打开时、我的另一个信号才必须激活。 一旦在这个范围内被激活、我可以控制额外信号的长度、这样它在我的 ePWM 信号变为低电平之前停止。

    我假设我的附加信号是一个通信信号(SCI)、仅在 ePWM 打开时激活。
    我尝试使用用户定义的函数来实现它
    scia_xmit (sendchar);
    在 ePWM 子模块内、它确实工作正常。 不过,我只是想知道是否有更好的方法来做到这一点。

    -Ankit