This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:具有内部电容器或电阻但无法禁用的 ADC 引脚-预期容差是多少?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586631/tms320f28075-adc-pins-that-have-internal-capacitors-or-resistors-which-cannot-be-disabled---what-is-the-expected-tolerance

器件型号:TMS320F28075

TMS320F28075数据表显示、以下双用引脚(ADC 或其他功能)具有内部电阻器或电容器、无论引脚模式如何(即用作 ADC 输入)、这些电阻器或电容器都存在。

ADCINA0/DACOUTA - 50k Ω

ADCINA1/DACOUTB - 50k Ω

ADCINB0/VDAC - 100pF

ADCINB1/DACOUTC - 50k Ω

客户需要了解这些内部电阻器和电容器的容差、以便进行适当的设计分析。

请提供建议。

此致、

-Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    寄生 DAC 下拉电阻的变化约为+/-15%、VDAC 引脚上的电容变化约为+/-10%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    谢谢。  这是否随时间/温度等而变化????   是否受到设计或测试的保证?

    此致、

    -Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    这是温度和工艺变化的设计提取估计值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!