This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XDS100v2硬件驱动程序

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586737/tms320f28335-xds100v2-hardware-drivers

器件型号:TMS320F28335

您好!

我需要 用于我们现场支持代理的 XDS100v2 JTAG 仿真器的驱动程序。 我们打算在进行固件升级时使用 C2PROG 应用程序对现场的器件进行重新编程。 我们不想强制我们的代理下载 Code Composer 并进行安装、只需安装驱动程序即可。 您是否有适用于 XDS100v2的独立驱动程序安装包? 我一直在搜索政变[le hours now、我唯一能找到的解决方案是让他们安装 Code Composer。

感谢你能抽出时间。

S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我终于找到了解决方案:驱动程序位于安装了 CCS 的计算机上的目录中。 您可以复制目录内容并将其压缩、然后发送给未安装 CCS 的任何人。 当他们尝试在没有安装 CCS 的 PC 上安装 XDS100仿真器时、他们只需将 diver 安装程序指向您复制的文件。 目录为:C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\windows\XDS100_drivers。 但是、如果 TI 具有独立的驱动程序包、那将会更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯蒂芬

    您可以安装 XDS 仿真软件包以获取驱动程序: processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package

    此致、
    John