This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:LAUNCHXL-F28069M 是否与隔离式 IGBT 栅极驱动器 ISO5852S 搭配使用

Guru**** 2585595 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, LAUNCHXL-F28027, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586606/launchxl-f28069m-does-launchxl-f28069m-works-with-isolated-igbt-gate-driver-iso5852s

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:ISO5852SLAUNCHXL-F28027

尊敬的所有人

ISO5852S 的数据表显示它与 Piccolo LaunchPad LAUNCHXL-F28027搭配使用(来自的 PWM 信号)

它(ISO5852S)是否也适用于 Picoolo LAUNCHXL-F28069M (PWM 信号)?

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    是的!
    请查看此文档 :www.ti.com/.../tidua15a.pdf

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    F2802x 和 F2806x 器件之间的 ePWM 是相同的。 (请参阅外设选择指南 www.ti.com/.../spru566l.pdf )。 软件可能需要在之间进行少量更改、但 TI 参考设计 Gautam 中所述的总体概念仍然有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供相关信息

    另一个问题。 这些 ePWM (双路)是否允许使用并行模块进行切换(双三相电源桥)?

    谢谢

    Luis Gonçalves ó n
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user ="user4957458"]这些 ePWM (双路)是否允许使用并行模块化进行切换(双三相电源桥)?

    您能在这里更具体一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ieeexplore.ieee.org/.../

    我不知道您是否有访问权限。