器件型号:LAUNCHXL-F28377S
尊敬的 TI 社区:
我目前正在尝试获取 SPI 示例环回代码(无中断)、以便将其 SPICLK 输出到引脚上。 我注意到、LaunchXL 上唯一可用的可使用引脚"组"是属于 GPIO58、GPIO59、GPIO60和 GPIO61的引脚14、15、7和8。 我研究了"InitSpiaGpio"函数以更改引脚输出和多路复用器选项。 我注释掉代码并将其添加到"GpioCtrlRegs.GP (B)"寄存器中、其值与代码中描述的值相同、但将 GPIO16至 GPIO19替换为 GPIO58至 GPIO61除外。 当我检查 GPIO60是否有 SPICLK 时、我得到的只是一个恒定的高电平信号。 是否有人能够将 SPI 内容输出到 LaunchXL Booster 接头引脚上?