This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28027F:添加闪存时出错

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586670/ccs-launchxl-f28027f-errors-occuring-while-flash-is-adding

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

说明资源路径位置类型
声明与"UINT16 RamfuncsLoadEnd"(在第53行声明) PFC2PhiL-Main.c /PFC2PhiL 第122行 C/C++问题不兼容

在此之前 、我在使用闪存而不是 RAM 运行时遇到错误。因此、添加闪存后、我得到了上述错误。 请帮帮我

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我之前使用 RAM 运行。当我使用闪存时、我遇到此错误。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这通常是因为该变量的两个声明的类型不同。 错误消息应表示两个文件位置冲突。 比较每个中的 RamfuncsLoadEnd、然后进行调整以使其匹配。

    类似问题: e2e.ti.com/.../507511

    此致
    Chris