This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:此 Launchpad 的外设驱动程序库在哪里?

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, LAUNCHXL-F28027, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586152/launchxl-f28069m-where-is-the-peripheral-driver-library-for-this-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28027controlSUITEC2000WARE

嗨、大家好。 我开始使用 LaunchXL-F28069M、我在查看与器件相关的文档、在外设驱动程序库中、我找到了对一些外设器件的支持、例如 USB、UART、PIE 等。不适用于 ADC、PWM、CAP、计时器、 等等。我想知道 API 是否与 C2000 (我以前使用的是 LaunchXL-F28027)系列相同、或者我是否必须在汇编器代码中对该功能进行编程? 提前感谢您的回答。

来自委内瑞拉的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eliomar、

    您可以在此处找到外设头文件和示例代码:C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151
    如需器件文档、请访问 :www.ti.com/.../technicaldocuments
    对于上述 launchpad 文档:C:\ti\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28069M\HwDevPkg

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、谢谢 Gautam。 我看到的是示例代码、我注意到它是使用直接寄存器访问模型编写的、当我检查信息以查看软件驱动程序模型文档时、我只看到 PIE、系统控制、系统节拍、UART 和 USB 控制器的文档。
    我的问题是:如果我想对 eCAP 模块进行编程、我必须使用 DRA 模型或汇编语言? 或者、我可以使用 launchpadxl-F28027相同的软件驱动程序模型文档吗? 这与 C2000相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eliomar、如果您检查 F2802x 示例代码、则有2种方法1。 结构2. 但对于 F2806x 或任何其他系列、其结构化方法或 DRA 方法。 因此、对于 F2806x、您需要在器件的 TRM (技术参考手册)的帮助下遵循结构化/DRA 方法。

    这就是我为您找到的内容:

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个选项: www.ti.com/.../c2000ware

    "C2000Ware for C2000微控制器是一套全面的开发软件和文档集、旨在最大限度地缩短软件开发时间。 从特定于器件的驱动程序和库到器件外设示例、C2000Ware 为开始开发和评估提供了坚实的基础。 与 controlSUITE 相比、C2000Ware 是一款可选的开发工具..."
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eliomar

    正如 Gautam 提到的、对于 F2806x、没有 driverlib 并且必须使用位字段结构方法。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚查看了 C2000ware 的安装、我确实看到了

    C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2806x\examples\c28

    因此、它看起来有两种可能-一种是 controlSUITE 示例(位字段)和 C2000Ware (驱动程序)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd

    这些仍然是位字段 F2806x 示例、只是针对 C2000Ware 目录进行了重新编排。 C2000Ware 中确实包含新的驱动程序库、但它们目前仅适用于更新的器件(F2837xD、F2837xS、F2807x、F28004x)。

    此致
    Chris