This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:在例程中、除法程序模式被烧写到 RAM 中。 如何更改为在闪存中刻录?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179312/tms320f28069-in-the-routine-the-divide-program-mode-is-burned-in-ram-how-to-change-to-burn-in-flash

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

例程:c\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_cla_ccsv5\divide

程序烧断后、程序将在断电时丢失。 如何防止程序在断电期间丢失?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179312/tms320f28069-in-the-routine-the-divide-program-mode-is-burned-in-ram-how-to-change-to-burn-in-flash "]如何防止程序在断电期间丢失?

    确保程序位于闪存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    C2000Ware 中的 F28069示例展示了如何将程序分配到闪存存储器、以及如何确保程序能够正确引导。

    专题讨论会 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AYOk2wmjuIDZjTaFoACjrA__c2000Academy__jEBbtmC__LATEST 提供了有关执行此操作时注意事项的更多信息。

    最棒的

    Matthew