This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TI GUI Composer

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178269/tms320f28335-ti-gui-composer

器件型号:TMS320F28335

大家好、

客户有疑问。

1) 1) 首先、我在将应用程序 v3项目导出到独立应用程序时遇到问题。 我遵循了以下链接 dev.ti.com/.../deploying.html 中显示的说明 。 但是、我目前正在 Windows 设备上运行(并且我安装了 Windows 运行时)、但将项目导出为独立应用程序后的 OS_START 文件为'MOAC_START'、并且不会在我的设备上打开。 为什么会这样呢?
由于此问题、我尝试在 Mac 上导出(安装了 Mac 运行时)。 这不会在尝试打开文件时引起任何错误、但也不会打开文件、不会发生任何情况。

2) 2)其次、您能否从在线平台实时运行 GUI 应用程序、以便在连接到目标时查看值和仪表刷新? (这适用于应用 v2和 v3)。

3) 最后、具体而言、对于 v3、项目连接到目标并成功加载固件。 但是、当同一工程导出为 CCS Desktop 视图时、会出现以下错误:"error:failed to connect: unexpected token < in JSON at position 0"。

请帮帮我。

此致、
交汇

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="507676" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178269/tms320f28335-ti-gui-composer ]1) 首先,我在将应用程序 v3项目导出到独立应用程序时遇到问题。 我遵循了以下链接 dev.ti.com/.../deploying.html 中显示的说明 。 但是、我目前正在 Windows 设备上运行(并且我安装了 Windows 运行时)、但将项目导出为独立应用程序后的 OS_START 文件为'MOAC_START'、并且不会在我的设备上打开。 为什么会出现这种情况?[/引述]

    在 Windows 上、您应该已经在 gcruntime 目录中提取了导出的 zip 文件、然后可以在应用程序子文件夹中运行"launcher.exe"程序。 这对我来说是可行的。这是你尝试过的吗?

    [引用 userid="507676" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178269/tms320f28335-ti-gui-composer ]2) 其次、您能否从在线平台实时运行 GUI 应用、以便在连接到目标时查看值和仪器刷新? (这适用于应用程序 v2和 v3)。

    当然、您可以始终从在线 GC 环境运行项目

    [引用 userid="507676" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178269/tms320f28335-ti-gui-composer ]3) 最后,对于 v3,项目会连接到目标并成功加载固件。 但是、当将同一项目导出为 CCS Desktop 视图时、会出现以下错误:"error:failed to connect: unexpected token < in JSON at position 0"。

    这是使用 XDS 传输的 GCv3应用程序的已知问题。 遗憾的是、目前没有权变措施

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki,

    感谢您的回复。

    客户 还有其他问题

    谢谢您、我遇到了错误、但现在我可以启动我的独立应用程序。 但是、我遇到了一个问题。 我有一个折线图、从 CCS 运行时、该图将持续更新、一切正常。 但是、一旦导出为独立应用程序、图形就不再执行任何操作。 直接从在线平台运行时也会出现同样的问题。 在这两种情况下、目标已成功连接、只是值未更新。 这可能是什么原因?

    请帮帮我。

    此致、
    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="507676" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178269/tms320f28335-ti-gui-composer/4437820 #4437820">我有一个折线图、从 CCS 运行时、该图将持续更新、一切正常。 [/报价]

    这是在 CCS 桌面内运行的 GCv2应用吗?

    [引用 userid="507676" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178269/tms320f28335-ti-gui-composer/4437820 #4437820"]但一旦导出为独立应用程序,图形就不再执行任何操作。 直接从在线平台运行时也会出现同样的问题。

    以独立应用程序或直接从 GC 联机运行 GCv2应用程序不起作用、但导出的 GC 桌面应用程序起作用? 我是否正确理解了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的回复。

    客户表示

    是的、这是一个从 CCS 桌面运行的 appV2、是的、CCS 桌面工作正常、但独立和在线平台不工作。

    请帮帮我。

    谢谢、此致、
    交汇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更重要的是、这不仅是线形图小工具的问题、而且没有独立 或在线的仪器更新。  

    在在线 GUI Composer 平台上、我运行应用程序并将程序成功加载到电路板上、小工具显示初始启动值、但根本不更新。  

    在独立应用程序中、我打开 launcher.exe 文件、它与上面的操作相同(我遵循 了有关文件放置位置和方法的说明  4.4.部署—GUI Composer 入门 )。

    我是否需要执行另一个初始化步骤来使程序从此处运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="507676" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178269/tms320f28335-ti-gui-composer/4439596 #4439596"]是的,它是一个从 CCS 桌面运行的 appV2,是的,CCS 桌面运行正常,但独立和联机平台不能运行。

    这是令人吃惊的。 我希望在线平台能在这三个选项中发挥作用。  

    请导出您的 GC 解决方案并将 zip 文件发布到此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="545333" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178269/tms320f28335-ti-gui-composer/4439737 #4439737"]

    更重要的是、这不仅是线形图小工具的问题、而且没有独立 或在线的仪器更新。  

    在在线 GUI Composer 平台上、我运行应用程序并将程序成功加载到电路板上、小工具显示初始启动值、但根本不更新。  

    [/报价]

    听起来好像绑定可能已关闭或未使用正确的程序模型。 请导出您的 GC 解决方案并将 zip 文件发布到此主题。