This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28333:针对擦除操作的闪存 API 不正确的 PARTID 错误

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586141/tms320f28333-flash-api-incorrect-partid-error-for-erase-operation

器件型号:TMS320F28333
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

F28333客户将闪存 API 用于定制编程解决方案、并在擦除操作中获得错误的 PARTID 故障。

他在这里使用来自 controlSUITE 的库:

 C:\TI\controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2833x\28333\V210\lib\Flash28335_api_V210.lib

问题:为什么在28333文件夹中这个库被称为'...28335'?

问题:库文件 的磁盘日期为2013年8月15日。  F28333如何实现这一点?  它当时不存在!

F28333文件夹中是否放置了错误的文件?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    F28333需要 F28333闪存 API 库文件。 在 F28333上使用 F28335闪存 API 时、预期会出现错误的 PARTID 故障。 我将研究为什么在 controlSUITE 示例中使用 F28335库文件、并与您联系。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    F28333 controlSUITE 示例确实是错误的。 我们期望在下一个 controlSUITE 版本(4月13日/14日)之前纠正它

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    请注意、C2000Ware 存在相同的问题。

    我们有 F28333的 API 库、您现在可以将其发送给我吗? 我的客户正在等待。

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将通过电子邮件向您发送该库。

    -Manoj