This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:InstaSpin FOC 辐射发射

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586093/tms320f28069m-instaspin-foc-radiated-emissions

器件型号:TMS320F28069M

我将 InstaSpin FOC 与28069M 搭配使用。 PWM 频率为15kHz。 我正在运行一个具有380伏直流总线的600瓦 PMSM 电机。 除了我从电机电缆(30MHz 至150MHz)获得大量辐射发射外、一切都正常。   我在进入电机的 IGBT 模块的每个 U、V 和 W 输出端放置一个1000pF 2000伏表面贴装(1206)电容器。 我将它们放在 IGBT 模块的 U、V、W 引脚上。 每个都直接连接到电源 GND。 这似乎有助于我从电机电缆发出的辐射发射。 我在低压电机驱动器上看到过这种情况、但没有看到任何高压示例。 我觉得我需要将一些限流电阻器与每个电容器串联、但不确定它是真的需要还是需要什么值。 我通常会在低电压驱动器中看到一个10欧姆的电阻器。

 

想知道 是否有人 在高电压电机驱动器上看到过这种情况? 只需确保电容器不会承受应力。 或者是否有任何其他建议或技巧来尝试 PCB 发射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    遗憾的是、我们无法回答这个主题、因为这不在我们对 InstaSPIN 的支持范围内、无论是在这个论坛上还是在整个论坛上都是如此。

    肖恩