This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:ePWM X-BAR 有问题

Guru**** 2588905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586157/ccs-tms320f28075-problem-with-epwm-x-bar

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是 Jongwoo Kim、我正在为 ePWM X-BAR 而挣扎。

我的目的是从 CMPSS.CTRIPH 生成 DCAEVT1.SYNC 信号、以便 ePWM 模块可以与比较器输出的上升沿同步。

我测试了实现此功能的3种方法、如下所示:

1. CMPSS.CTRIPOUTH -> GPIO_OUT --- 有线连接--> GPIO_IN -> EXTSYNCIN ->同步。

2. CMPSS.CTRIPOUTH -> GPIO_OUT --- 有线连接--> GPIO_IN -> GPIO X-BAR -> TRIPx -> DCAH -> DCAEVT1.SYNC ->已同步。

3. CMPSS.CTRPH -> ePWM X-BAR -> TRIPx -> DCAH -> DCAEVT1 .SYNC ->已同步。

我使用方法1和2成功获得了同步 ePWM。 因此、我认为 CMPSS 和直流模块中没有问题。

但是、当我尝试方法3 (这是最有吸引力的方法、因为它不使用外部连接)时、ePWM 模块不同步。 只需自由运行。

因此、我认为 方法3中的 CMPS.CTRPH -> ePWM X-BAR -> TRIPx 步骤存在问题。

在这种情况下、您能给我一些帮助吗? 以下是我对 CMPSS 和 ePWM 模块的设置。 (请注意、比较器输出和直流子模块正常、正如我之前提到的那样)

(比较器输出正常。 CTRIPOUTH 也可以。 但我不确定 CTRIPH 是否正常。)

Cmpss2Regs.COMPCTL.bit.CTRIPHSEL = 2; //数字滤波比较器输出上传到 ePWM X-BAR

EPwmXbarRegs.TRIP10MUX0TO15CFG.bit.MUX2 = 1;// CMPSS2.CTRIPH -> MUX2输出-> TRIP10MUXENABLE 开关

EPwmXbarRegs.TRIP10MUXENABLE.bit.MUX2 = 1;// TRIP10MUXENABLE 启用 MUX2

EPwmXbarRegs.TRIPOUTINV.bit.TRIP10 = 0;//高电平有效

EPwm7Regs.DCTRIPSEL.bit.DCAHCOMPSEL = 9;//为 DCAH 选择 TRIPIN10

(我还测试了直流子模块,以便 DCAH->DCAEVT1.sync 正常工作。)

感谢您提前关注。

此致、