This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:F28377s 可以#39;t START (通过按下复位按钮)、但它可以通过上电启动

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585793/ccs-tms320f28377s-f28377s-can-t-start-by-press-reset-button-but-it-can-start-by-power-on

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我遇到了一个奇怪的问题。 我创建了一个程序、将 GPIO13设为高电压。 GPIO13可以达到3.3V、并且只需首次上电即可正常工作。 然后按下复位按钮、F28377S 无法再次启动。 GPIO13为0.38V。 如果有人能给我一些建议、我将不胜感激。 谢谢

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我假设这是您自己的定制板? 这里有几个要检查的地方-

    • 检查电路板上的 XRSn 电路、确保它确实在切换并具有清晰的波形。
    • 在应用 XRSn 时检查引导模式引脚值。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回复。 问题得到解决。 导致此问题的原因是引导模式引脚值。 谢谢。

    此致、

    John