This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:连接到 GPIO 的外部 RC 滤波器的值是否有限制?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585874/tms320f28035-is-there-a-limit-on-the-value-of-the-external-rc-filter-connected-to-the-gpio

器件型号:TMS320F28035

大家好、

我想提高 GPIO 的噪声容限。

连接到 GPIO 的外部 RC 滤波器的值是否有限制?

现在、我将 R = 1 kΩ、C = 1000pF 连接到电路板上的 GPIO (ePWM 跳闸引脚)。 有问题吗?

当我确认 F 28035的 DS 时,对 GPIO 输入信号的上升和下降没有限制,所以我认为没有问题。

(我们还将使用内置 GPIO 鉴定功能。)

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="S.Sasaki"]连接到 GPIO 的外部 RC 滤波器的值是否有限制?

    这完全取决于您的应用及其要求。

    [ kΩ 用户="S.Sasaki]]现在我将 R = 1 μ F、C = 1000pF 连接到电路板上的 GPIO (ePWM 跳闸引脚)。 是否存在问题?

    不、这里是原因: 对于上述 RC 组合、时间常数为1us、这非常快。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam-San、

    一如既往的感谢!

    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San 欢迎您的到来!

    祝您好运、

    Gautam