This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:非法操作到底意味着什么? TMS320F28335

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586015/tms320f28335-what-exactly-does-illegal-operation-mean-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

我的代码偶尔会向矢量 D26提供意外中断、这是非法操作。 我使用 的是 TMS320F28335、用 C 语言进行编码。我在 sprufb0d 中查看了(TMS320x2833x、2823x 系统控制和中断)、找不到中断实际含义的说明。 我应该在哪里查找此信息?

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    请参阅此文档-"TMS320C28xCPU 和指令集"。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我很感激!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    printf 再次冲击- 1K 栈对于 printf 来说不够大、这就是导致我的非法指令的原因。 我监控了堆栈要求、调整了链接器文件以使堆栈更大、不再是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴知道您能够解决此问题。