This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:LaunchXL 上的 I2C EEPROM 示例代码是否正常工作?

Guru**** 2585985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586086/launchxl-f28377s-i2c-eeprom-example-code-on-the-launchxl-working

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、TI 社区、

在 LaunchXL-F28377S 上使用 I2C EEPROM 示例代码时遇到问题。 我在早些时候意识到、必须更改 GPIO 引脚多路复用代码以适应 F28377S 的 PZP 配置。 我还认为 LaunchXL 上有一个 EEPROM 模块、因为 EEPROM 模块出现在概述原理图上。

我不确定应该使用提供的 GPIO_SetupPinMux 函数设置哪个引脚来操作 EEPROM。 我想知道是否有人能够将消息正确传输到 I2cMsgIn1消息缓冲器阵列中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brenden、

    此电路板上的 F28377S 无法访问 EEPROM。 电路板上的 EEPROM 正在存储 FTDI 芯片的映像。 没有到 MCU 的连接。

    http://www.ti.com/launchpad 上没有任何 EEPROM 的 BoosterPack。 我的一个建议是找到 EEPROM 板、并制作定制线束以连接到 LaunchPad 接头。 此外、还有一些用于定制设计的原型 BoosterPack。

    这对您有什么帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好、感谢您的回复! 这种解释肯定为我清除了一些东西。 我想我会运用您的建议、看看我是否可以提出一些建议。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能为您澄清这一点。 如果您在进行 EEPROM 编码时还有其他问题、 请创建新帖子!