This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:成本更低的 ADC 参考电路设计

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586044/tms320f28377s-lower-cost-adc-reference-circuit-design

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:REF3030OPA2320

C2000团队、

这篇文章包含一些有关 TMS320F2837x 器件基准电路的有用信息:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/477506/1721275#1721275

此处建议的最低配置是单个基准、例如 REF3030、以及每两个 ADC (例如单个 OPA2320)一个缓冲放大器。  这会增加成本、尤其是在12位模式下、在这种模式下、您  不需要像在16位模式下那样获得良好的基准电压。

问题:我们是否曾了解过 LM4040C30等用于基准的低成本并联稳压器在缓冲或不缓冲的情况下的性能?  这适用于12位模式。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    对于缓冲器、您当然可以使用该基准或任何其他基准。

    基准中的任何误差将影响总体增益误差。 对于此 IC、0.5%的精度将对应于4096 * 0.005 = 20 LSB 的增益误差。 通常、在 ADC 增益误差的基础上添加该值来确定系统增益误差是非常悲观的、因此我们建议您将其添加到 RMS 中以估算系统增益误差。 因此、对于 F2837xS、总增益误差大约为 sqrt (20^2 + 5^2)= 21 LSB。

    您可能还需要考虑噪声、尽管如果您使用缓冲器、这会有点模糊、因为您可以在缓冲器输入之前在基准输出上添加一些滤波、以使噪声根据需要变小。 LM4040C30似乎应该具有足够低的噪声来驱动12位 ADC 基准。

    至于使用它直接驱动 ADC 基准引脚、我不确定性能会是多少。 从链接的 e2e 文章中可以看到、在使用 REF 串联电压基准时、我们看到了明显的性能问题。