This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C2000的 SPI 示例代码在哪里?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585875/ccs-where-is-spi-sample-code-for-c2000

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在寻找使用 SPI for C2000的库和/或示例程序。

我在 TI 资源中心找不到它。

有人知道吗?

谢谢、

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在中找到了示例;
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1
    还有其他示例吗?

    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标板是 LAUNCHXL-F28377S。

    最棒的
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takano、

    你在正确的地方! 有一个名为 SPI 环回的示例、该示例应该是您想要的。 它位于以下位置:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1\SPI_loopback

    此致、

    Vince Rodriguez