This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586022/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WAREcontrolSUITE

你(们)好

我需要 TMS320F28379D Launch Pad 的设计文件。 此外、我还想连接工作电压为0-5V 的 ADC 线路、而 TMS320F28379D 的 ADC 工作电压可高达3.3V、因此我可以如何将该 ADC 输出连接到它。 它是来自传感器/接口的单端输出。

谢谢

Krunal Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    您应该能够通过下载 C2000 Ware、然后查看.\ti\c2000Ware_1_00_00_00\boards\LaunchPad\目录来获取所有硬件设计信息。  实际上、我在 C2000 Ware 中看不到双核 Launchpad、我将提交添加该 LaunchPad。

    同时、您可以下载 controlSUITE 并查看 \ti\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28379目录。  

    要使您的5V 信号处于 ADC 的范围内、您需要降低电压。  根据您需要对信号进行采样的速度、传感器的驱动能力、信号的带宽等、您可以使用简单的分压器或具有运算放大器的电路来缓冲、调节并可能过滤信号。  

    请注意、我们通常建议 ADC VREFHI 基准电压为3.0V 或2.5V、而不是3.3V、因为严格要求 VREFHI 始终< VDDA。  我相信该 LaunchPad 使用3.0V 基准电压范围。