This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件

Guru**** 2583945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585837/tms320f28377s-c2000-designdrive-development-kit-for-industrial-motor-control

器件型号:TMS320F28377S

您好!

此开发工具是否适合试验步进电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它有一个三相逆变器、或者换言之、它有三个半桥。 如果您的配置需要4个半桥、此套件将不起作用。

    寄存器软件、我们提供的软件用于三相 PMSM 控制、而不是用于步进。 因此、您必须在电路板硬件方面具有创意并设计您自己的软件。