This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:F280049 ePWM CLK 源和分频器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585729/tms320f280049m-f280049-epwm-clk-source-and-divider

器件型号:TMS320F280049M

你好、冠军、

FRM 第1492页的 F280049 ePWM 输入时钟、图15-5假设它有一 个 ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL[EPWMCLKDIV]寄存器、可以为 SYSCLK 提前对 PWM 进行分频、但我在第162页的 CLIK_CFG_REGS 中找不到该寄存器、表2-38、在图2-3页中也没有时钟分频器。

您知道我们是否有该分频器吗? 还是 f280049采样 AD F28069、是否将 PWM CLK 直接连接到 SYSCLK?

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    在该器件上、默认情况下、PWM CLK 连接到 SYSCLK (如 F28069)、因此您不必配置任何分频器。 我们将检查文档并在下一个版本中进行适当的更正。

    此致、
    Vivek Singh