This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:通过 ADC 获取存储器模拟信号输入并绘制出来

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/585924/ccs-tms320f28335-get-in-memory-a-analog-signal-input-through-the-adc-and-plot-it

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个经过信号调节板的+-10V 变压器将0-3V 输出连接到 DSP28335、我希望该外部输出进入 ADC 并将其保存到存储器中、以便稍后进行图形化。  

我已经按照 Module_08 - F2833x 模拟数字转换器进行了操作、我想最后应该将图形指向该变量

VOLTGE_VR1 = AdcMirror.ADCRESULT0;

但我现在太困惑了。 我应该使 Voltage_VR1成为一个数组吗? 例如 Voltage_VR1 [50]、这样它可以被环路呢?

我对如何将外部输入连接到存储器感到非常困惑、我认为这是主要问题。 它应该首先对所有 ADC 进行采样、结果是我希望存储器中的结果吗?  

谢谢、原谅我的无知  

电源 即时消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    您上面提到的图形是 CCS Graph 工具还是一些外部工具? 如果使用 CCS Graph 工具、您只需绘制变量本身(Voltage_VR1)、而不是绘制数组。 您还可以将数字值转换为模拟值、然后绘制该值。 在您的情况下、后面的内容会更有意义。

    此致、
    Gautam