This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:C2000太阳能逆变器通信和电流消耗问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568398/tmdssolaruinvkit-c2000-solar-inverter-communication-and-current-draw-issues

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

我正在使用 TMDSSOLARUINVKIT、我有一些问题。  我正在尝试按照用户指南软件部分中提供的说明进行操作。  但是、在创建目标配置时、我看不到指令中显示的连接选项"TI XDS100v1 USB Emulator"。  假设语言刚刚过时、我选择使用"TI XDS100v1 USB 调试探针"。  选择此选项后、我完成了设置过程、而没有进一步复杂化。  

我正在尝试在关闭 MPPT 的情况下以并网模式操作逆变器。  我相信已经对代码进行了必要的修改以关闭 MPPT、这个代码已经在其它电路板上测试并且工作正常。   问题在于、一旦打开直流电源、器件将跳至1A 电流消耗。  我担心器件上可能存在硬件短路、从而导致短路。  在此操作过程中、LD1指示灯呈稳定绿色、LD2指示灯熄灭、LD3指示灯闪烁。  通过观察窗口、我看到 PV (DC)输入被正确反映并与电源值相匹配。  但是、HV DC 总线几乎为0伏。  如果我使用 PV 逆变器状态位来初始化逆变器、它将开始进入故障状态。

在运行期间、它也被认为调试窗口的 CLA 部分被暂停或者未连接。  我担心计算机和电路板之间的通信。  是否有人就如何克服这些问题提出了建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是实际电网还是仿真电网? 用户指南第6.3.1节(不带 MPPT 的完整 PV 逆变器系统检查)使用仿真电网(并联具有100欧姆负载电阻的交流电源)。 请首先使用仿真电网测试此情况、并查看硬件是否正常工作。

    Shamim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamim、

    仿真直流  我按照用户指南第6.3.1节中的说明进行操作。  我最初使用 在一个电路板上正常运行的软件来运行构建3、并恢复为构建1以进行故障排除。  但是、我也会在第一次构建时遇到这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、

    根据您提供的说明、您似乎能够运行一次电路板、但现在它将进入 PV 输入侧的过流状态?

    这告诉我电路板有某种损坏、

    我将使用万用表并检查是否短路、

    确保没有为 HV 电源供电、如果存在短路、您将在不为 PV 输入提供电压的情况下观察到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在今年4月购买的新电路板上也遇到了类似的问题。  即使在关闭时、电路板也会从直流电源消耗最大电流。  两个直流输入端子之间的导通性检查失败(无完全短路)。  电阻为11.5欧姆、而其他电路板的直流输入电阻为3.0欧姆。  电路板没有明显损坏。  我有其他成功运行相同代码的板。