This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 32位微控制器论坛

Guru**** 2580905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/570587/c2000-32-bit-microcontrollers-forum

器件型号:TMDSPLCKITV4-CEN

大家好、

我们购买了 C2000 TMDSPLCKITTV4-CEN 电力线通信开发套件。

我们使用 PLC 套件 G3主机消息协议规范版本2.0.23。 本文档第2.3.1.2章规定了两种数据通信模式中的一种是较低 MAC 模式(LMAC)、 
此外、消息中除数据外的唯一参数是

"HCT 连接手柄
连接句柄从连接消息返回。"

我们在文档中找不到连接消息。 我们应该怎么做?


最棒的地方

--
Mirko Jelčić ć,首席执行官
Matrix99 A.S.
Melnicka 10
Prague 5, 15000
the Czech Republic 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mirko,

    为什么您对“HCT 连接句柄”感兴趣,这是特定于 LMAC 的,而不是用于 G3正常数据传输?
    此消息过去可能已被弃用。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Meghana、

    我想根据 G3联盟一致性测试套件 v0.16进行测试、该套件(在第3.2章中)定义了 LMAC 帧格式。 这是从 G3规格获取的格式。 我在文档中有它,但我不知道如何使用论坛通信发送它:-)


    此致

    米尔科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人回答我之前的问题、我将不胜感激。 现在、我们有了新的:  

    我们如何更改 MAC 参数 macKeyTable 的值? 我们需要 G3监听器的此密钥来解码物理层上的数据包。

    从文档中:

    此属性包含 MAC 层加密所需的 GMR 密钥。 该属性可以包含两个16字节的密钥。 行索引对应于密钥标识符值。

    出于安全原因、无法读取、只能写入或删除密钥条目。

    可以使用 Rekey NW 命令在 DC 中设置密钥

     

    没有关于 Rekey NW 命令的解释。 有人可以帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallo Meghana、您能否回答我的问题或告诉我们该怎么办(联系谁)? 现在我们有一个新问题。 请 查看我今天发布的帖子。

    此致
    米尔科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mirko,

     无法在服务节点端访问 Mackey。 有关从 DC 重新生成密钥的详细信息,请参阅 以下链接中 DC SDK 的 TI G3 DC 软件用户 Guide.doc 部分。

    重新密钥命令将从 DC 发送到 SN,以开始使用新密钥,而不是默认密钥索引0。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Meghana。

    我们决定在 Beagle Bone 上激活 SW、如 www.ti.com/.../spruht4.pdf 中所述 、以实现上述功能。 我们编译了内核、现在我们必须将直流固件下载到 PLC 调制解调器。 为此、我们下载了 C2Prog。我的问题是:我们是否必须购买额外的硬件(XDS100 JTAG 仿真器)、或者我们是否可以不购买它、如果是、如何操作?

    此致

    米尔科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meghana、

    G3-PLC 堆栈是否弃用了 LMAC 模式?

    此致、
    Shailja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    您是否能够测试 LMAC 模式? 您是否使用一个 TX-RX 对或一个具有多个 RX 的 TX 测试它?

    如果工作正常、则需要将节点配置为 TX 或 RX、我提出这一问题是因为使用 ZCG、我们将一个节点配置为 LMAC TX、将其他节点配置为 LMAC RX、但在数据传输消息格式中没有对这种配置进行说明。

    期待您的回复。

    此致、
    Shailja