This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/TMS320F28069:/tmp Build Error with boot28.inc

Guru**** 2589115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568608/compiler-tms320f28069-tmp-build-error-with-boot28-inc

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:TI C/C++编译器

团队、

为了客户的利益、请轻轻提醒我解决此问题的最简单方法。

"在/tmp/TI_MKLIBr6S4KF/SRC/boot28.inc 上找不到源文件"

编译显然已完成、但当 Debug_Run 被启动时、代码在杂草(非法中断矢量)中关闭。

屏幕截图。  请提供意见?

谢谢、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 本主题中的讨论 将会有所帮助。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要设置 CCS 源搜索路径以包含库源目录。 这是$(compilerroot)/lib/src、适用于 C2000 6.1.6之后的版本。 这应该自动发生。 用户使用哪个版本的编译器? (注意:这与 CCS 版本不同。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 George、

    您知道...我在 boot28.inc 上进行了快速搜索、但没有找到这个线程。

    是的、这是他们想要的。 很高兴看到它已经记录在案...便于分享。

    再次感谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户已在其 CCS 源代码搜索中正确添加了$(compilerroot)/lib/src、但仍显示错误。

    还有其他想法吗?

    Ty、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户使用哪个版本的编译器? (注意:这与 CCS 版本不同。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、打算在上一个帖子中包含该内容。  他们告诉我他们正在使用 v6.2.0编译器。  我知道这也是 CCS 版本号、但它在 C2000编译器实际上是6.2的路径中显示。

    当然,评论受到欢迎。


    感谢考古学家 Indiana Jones!

    -cy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6.2.x 分支上直到6.2.4才会出现"lib/sr"目录。 客户需要升级到该版本或更高版本才能自动查看库源代码。

    或者、客户可以进入 lib 目录并将 rtssrc.zip 解压到 lib/src 目录中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了! 好的、那就应该这么做。 听起来像是一个计划。 很抱歉、我在今天早些时候回复该主题时没有看到(版本号)。

    谢谢考古学家!

    -cy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拱形、

    客户正在运行6.2.11 -我假设是接近"十一月"的版本更新-但在单击"调试"后仍然看到相同的错误。  这里还有其他事情吗?


    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您是指错误"Can't find a source file at /tmp/TI_MKLIBr6S4KF/SRC/boot28.inc (无法在上找到源文件)"、我无法对其进行解释。 C2000编译器版本6.2.11随 lib/src/boot28.inc 一同提供、作为平面文件、因此、如果 CCS 源搜索路径设置正确(这应该是自动的)、用户应该能够在调试器中看到该源文件。 让用户检查文件是否存在于磁盘上、CCS 实际上是为该工程使用6.2.11版、以及 CCS 源代码搜索路径是否包括 lib/src 目录。

    如果您是指在杂草中关闭 PC 的错误、我们没有看到任何有助于我们诊断该问题的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考古学家

    如果他们手动找到缺失的文件…args_main.c 和…boot28.c、则问题就会消失。 请参阅附件。

    但仍存在 ILLEGAL_ISR 问题。

    还有其他意见吗?  谢谢!

    -cy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考古学家

    如果他们手动找到缺失的文件…args_main.c 和…boot28.c、则问题就会消失。  请参阅附件。

    但仍存在 ILLEGAL_ISR 问题。

    感谢您的任何进一步评论!

    -cy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么源代码存在于磁盘上、但似乎发现它的自动方法不起作用?  坦率地说、我认为我无法进一步诊断这个问题。  编译器(C2000版本6.2.11)正在实现其接口的末尾、因此我们在编译器论坛上可能无法再解决该问题了。  如果用户需要解决此问题、我建议在 CCS 论坛中发布新帖子。

    至于中断:

    1.   用户的程序是否尝试读取 argc 或 argv、main 的参数?
    2.   哪个中断由 ILLEGAL_ISR 处理?  查看中断矢量表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我完全理解并同意您对编译器的看法。 供参考:搜索路径仍然是指6.2.0 lib/src 目录。 它们仅在出现错误"Can't find a source file at /tmp/TI_MKLIBr6S4KF/SRC/boot28.inc (无法在上找到源文件)"后找到6.2.11的 src 目录。 (如果没有新错误,它们可能会将其更改为6.2.11)。

    是的、6.2.11和6.2.0 src 目录都存在于磁盘上。

    对于中断:
    1.不,不是。
    非法_ISR 可由 HVLLC-Main 中的任一函数 A0、B0、C0、A1、B1处理。 这是不确定的、他们仍在跟踪它。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考古学家

    下面是第一个问题 boot28.inc:的随附屏幕截图

    并且...仅为了更正第二个问题(INT)的信息:

    由于中断为空、除了 ESTOP0命令和环路中断、因此 ISR 不非法处理任何中断。

    再说一次,所有的评论都很受欢迎!

    Ty、
    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 CCS 无法找到 RTS 启动例程的源代码的问题...  请参阅此 Wiki 文章中标题为 调试库代码的部分。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。  您是否对 ILLEGAL_ISR 错误以及 George 有任何见解?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我说"哪个中断由 ISR_ILLEGed 处理"时、我并不意味着程序中的哪个功能由 ISR_ILLEGed 执行、我指的是哪个中断矢量插槽具有值 ISR_ILLEGed。 您已经向我们展示了 PieVectTableInit、它使用值 ISR_ILLEGAL_REGISD 清晰地填充了 PieVectTable 的116个插槽。 这意味着 ISR_INAILLEGAL_IS 是所有116个不同中断的中断处理程序。

    您的系统显然已收到 PIE 中断。 我们需要确定哪一个。 有12个 PIEIFR 寄存器、每个寄存器对应 PIE 模块使用的 CPU 中断(INT1−INT12)。 请向我们显示 PIEIFR1至 PIEIFR12的值

    请参阅 SPRU078、"TMS320C8x 系统和中断参考指南"

    另见 processors.wiki.ti.com/.../Interrupt_Nesting_on_C28x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考古学家

    为了继续讨论 ISR_ILLEGAL_issue、我已将来自客户的 INT1值连接到 INT12。

    感谢您的意见。  请告诉我您的想法。

    -cy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 IFR 寄存器。 例如、INT14是一位。 我们需要查看 PIEIFR 寄存器、这些寄存器与 IFR 标志相关、但与 IFR 标志不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、这是我的错。  在这里。  很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、请注意 PIEIFR3是0x1、PIEIER3是0x9。 这意味着用户只获得 PIE 中断 INT3.1、即(如果我没有弄错) EPWM1 (请参阅 SPRUHM8E 部分的"PIE 通道映射")。 PIE 中断 INT3.1的中断向量时隙为0x0D60。 用户安装了什么中断处理程序来捕获 PIE 中断 INT3.1? 地址0xD60处的32位值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考古学家

    很抱歉、由于其他一些问题、客户的回复延迟了很长时间。

    首先、您是正确的、因为该地址(INT3.1)是指 EPWM1。  他们已经检查了地址0xD60处的32位值、它是32810。  但他们认为这不是导致 ILLEGAL_ISR 的真正原因。  EPWM1在 COUNTER=0时触发事件、但事件标志 ETFLAG (请参阅 ETFRC 排印错误附件)在 EPWM4的子例程中被清除。  在 EPWM4中执行“清除标志”的示例 asm 代码在中进行了注释(我不知道为什么……)。 将 asm 代码放回后、应清除 IFR 和 IER。  此外、您是否认为事件触发中断发生器中可能存在拼写错误(请参阅上一个附件)?

    此外,如果他们单击调试工具栏中的“重新启动”,代码将不会陷入 ILLEGAL_ISR 中。  您对此有什么见解吗?

    Ty、

    是的

    ----

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我可以确认这是第二幅图中的一个拼写错误。 下次发布 F2806x TRM 时、修复程序将显示。

    CTRU=CMPB 行的值应为110

    此致、

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kris 和所有人、

    明白。 感谢您的确认。 但是、即使配置正确(CTRL=CMPB)、客户也会发现、即使在调试模式下重新启动程序、也不会使代码陷阱按预期进入 ILLEGAL_ISR。

    有什么想法?

    Ty、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kris 和团队、

    我是周五拜访这位客户。 您能在这之前评论一下吗?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考古学家

    非常感谢。 上周五、我们与客户面对面交流、并解释了您的意见。 现在他们都很满意。 案例已关闭。

    再次感谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    只需确认一下、此时是否需要进一步调查非法 ISR 问题、或者该问题现在是否已解决?

    此致、

    Kris