This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:调试期间 CPU1和 CPU2的分组-尝试#3

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/568742/tms320f28377d-grouping-of-cpu1-and-cpu2-during-debug---attempt-3

器件型号:TMS320F28377D

此问题已从多个线程演变而来。 链接如下:

  

 https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/559771

总之、当对两个 CPU 进行分组时、我们在 CCS 中暂停和恢复执行时遇到问题。 在给定 CPU 复位顺序的一些规则下、分组工作正常;遗憾的是、此方法仅在使用 EVM 的 XDS100时有效。 当 XDS510USB 是接口时、CPU 的分组会产生以下错误:

此问题与 GEL 文件或调试器的其他初始化参数有关吗? 有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    我们将对此进行研究。 正如您所知、XDS510是第三方仿真器(您正在使用 BH 或 SD?) 我们可能需要就此与他们进行核实。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将在离线模式下讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS510仿真器的分组选项存在问题、因此建议使用 XDS200或 XDS100仿真器进行分组。

    此外、在对 CPU1和 CPU2进行分组时、用户需要仅重置 CPU1或单独重置 CPU1和 CPU2、但不需要进行组重置、因为这不起作用。 在 CPU1复位时、CPU2也会复位、同时如果 CCS 也尝试复位 CPU2 (将执行哪个组复位)并将其从复位中释放、则会产生错误。

    此致、

    Vivek Singh